This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2370:哪个 MSL 正确

Guru**** 2924030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1046420/msp430f2370-which-msl-is-correct

器件型号:MSP430F2370

您好!

我们收到了器件 MSP430F2370IRHAR 的标签图片。 我们发现有2个不同的 MSL 级别。 正确的 MSL 应为 MSL 3。 但我们在一些标签上看到 MSL 2。 我找到了一个 PCN、表示 TI 添加了一个新的 MFG 制造。 但没有关于不同 MSL 的信息。

DC`s 为2118和2106

在这两个标签上、我们都有信息:

(22L)阿 SO : CDA  

(23L) ACO:CHN

TI 是否可能将器件作为 MSL 2和3生产?