This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:TIDA-010056最大时钟频率差异

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, TIDA-010056, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1045951/msp430fr2355-tida-010056-max-clock-frequency-discrepancy

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件: TIDA-010056DRV832XMSP430F5529

在 MSP430FR2355中、时钟模块的最大时钟频率为24MHz。 那么、如何在 TIDA 010056中使用梯形示例代码时钟频率25MHz? 对于计算 PWM 频率、我们也考虑了25MHz。


#define      PWM_PERIOD          600//PWM 频率(Hz)= 25MHz/((2*PWM_PERIOD)-1)

给定梯形示例代码时、我们是否有任何源文档可供理解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    TIDA-010056设计指南是否对 https://www.ti.com/lit/pdf/tidueq9有所帮助

    可以在此处将 GUI 中的固件用于类似器件(DRV832x)。
    无传感器- https://www.ti.com/lit/pdf/slvub12
    含传感器- https://www.ti.com/lit/pdf/slvub13

    这使用 MSP430F5529 MCU。  

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    [引用 userid="438976" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1045951/msp430fr2355-tida-010056-max-clock-frequency-discrepancy/3869691 #386969691"]是否提供 TIDA-010056设计指南帮助 :https://www.ti.com/lit/pdf/tidueq9

    我已经阅读过它。 我的问题没有得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    正确的做法是、最大时钟频率为24MHz、因此需要为此更新用户指南。  

    PWM 频率设置为20kHz、因此使用向上/向下计数模式定时器(TB3.1-TB3.6)时的 PWM 周期为:

    24MHz/((2*PWM_PERIOD)-1)= 20000

    PWM_PERIOD = 600

    因此、固件中的 PWM_PERIOD 值是正确的、只是固件和用户指南错误地将25MHz 表示为时钟频率、这应该在软件和用户指南中进行修复。  

    谢谢、
    Aaron