This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:MSP430FR2311的 Driverlib 示例?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1045291/msp430fr2311-driverlib-example-for-msp430fr2311

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2311

我有 MSP-EXP430FR2311 launchpad、据我所知、DriverLib 受支持、但我能看到的唯一示例是 MSP430FR4XXX。

是否有人可以向我指出正确的 DriverLib 示例?

或者、是否有一种简单的方法来更改我找到的示例的目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您是否对 Resource Explorer 中的示例感兴趣? FR2xx 和 FR4xx 的 driverlib 代码看起来是共享的、因此我想知道您是否为 FR23x 构建了 driverlib 以及 FR2311的 Resource Explorer 中导入的 driverlib 示例、它应该起作用。


    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但如何更改目标? 我尝试运行该示例、但它不会加载到 MCU 上、因为它不是示例所期望的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、


    很抱歉、我本星期不上班。 您能否确认、当您从 Resource Explorer 导入工程时、该工程不会作为 FR2311工程导入?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我成功地使用了"Build Settings"->CCS General"->"Project"(选项卡)->"Variant"。 它不会修复显式引脚引用、但通常起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎无法真正访问 Resource Explorer、但我认为这是我的雇主对网络施加限制的错误。