This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:耐液体应用

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2512, TIDM-1021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1045630/msp430fr2512-liquid-tolerant-application

器件型号:MSP430FR2512
主题中讨论的其他器件: TIDM-1021
团队、
我们 有一个应用需要 4个按钮、液体耐受。 MSP430FR2512具有4个电容 I/O
由于液体耐受要求、我们必须使用相互模式、我们需要使用 RX 和 TX 电极工作。
如何使用4 CAP I/O 配置4个具有互模式的按钮?
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    遗憾的是、仅使用4个 CapTIvate 引脚可能难以实现合理的结果。  您可能已经熟悉 TIDM-1021《耐液体电容式触控键盘参考设计》(我将分享此帖子中其他读者的链接)。  它讨论了与耐液体设计一起使用的自电容和互电容的差异。

    由于不能使用互模式、因此在自模式下、为了帮助缓解电极和附近接地之间产生的水耦合、唯一可以做的事情是在按钮所在的同一层上没有接地层(第1层)。  如果是2层 PCB、则很可能在另一层上具有某种类型的接地层。  如果是、请使用20-30%的网格接地、而不是实心填充平面。  如果是4层、请勿在第2层上放置任何接地、并尽可能在第3层上放置接地平面。  接地层越远离层1、越好。

    接下来、如果按钮位于垂直表面上、水将无法在表面上聚积、因此这是您的理想选择、但如果按钮表面积聚和向下流过足够的水、则会出现误触发。  如果按钮位于水平表面上、则几乎不起作用。

    如果您不介意这样说、那么应用是什么?

    您对潮湿程度的期望是什么?  喷雾、飞溅、喷雾、连续...?

    这是由电池供电的应用吗?  如果没有、您是否需要通过 EMI 测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    我与 TIDM-1021的作者讨论了您的应用、以了解他是否有一些想法、但只有4个通道时、应用仅限于使用自电容模式。  我知道无法使用 FR2522、但客户是否可以使用(2) FR2512?  这样、每个 FR2512都可以在互模式下控制2个按钮。  当然、每个都有自己的 TX 富液平面。  如下所示:

    备用通道可用作防护通道、当有人擦拭表面以进行清洁或擦除积聚的水分时、该通道将通知 SW。  这里的想法是、如果在擦除过程中一个或多个按钮可能处于检测状态、但如果防护装置也处于检测状态、则 SW 只会忽略按钮输入、直到用户完成擦除表面。

    此外、建议通过两个 MCU 中的每一个同步电容测量、以防止在测量期间发生异步交叉耦合。