This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2632:触控传感器 IC 建议

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2632, MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1043565/msp430fr2632-touch-sensor-ic-suggestion

器件型号:MSP430FR2632
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2633

您好!

我目前正在搜索电容式传感器 IC、以检测用户是否佩戴了蓝牙耳机(接近感应、最大感应距离约为1.5cm)。  

此外、同一 IC 应能够处理具有三个电极的触摸滑块。   还应该能够检测触摸滑块垫上的按钮按压事件。

 MSP430FR2632是否适合该应用? 如果不是、您能否为该应用推荐合适的器件?

此外、小封装 尺寸对于应用非常重要、因此 BGA 封装将大有裨益。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    MSP430FR2632YQW (DSBGA)是此类应用的理想选择。  它具有8个电容测量通道和令人印象深刻的低功耗运行(典型值为4-5uA)、同时仍然监控头戴式检测传感器、并且 CPU 完全处于低功耗状态。  对于接近感应、使用此器件时、您的1.5cm 远小于2-3cm。

    请不要忘记查看 CapTIvate 技术指南CapTIvate 设计中心 GUI (免费)。  CapTIvate 设计中心使设置和配置传感器变得非常简单、而且它可以生成运行所有传感器所需的100%代码。  您只需使用简单的回调函数添加应用程序的功能。  下面 CapTIvate 技术指南中的一个部分、向您展示了如何执行此操作。

    如果您正在寻找用于评估 MSP430FR2633 MCU 的入门套件或 EVM、我建议您使用以下器件:

    https://www.ti.com/tool/CAPTIVATE-FR2633

    CAPT-FR2633 MCU 模块

    CAPT-PGMR 编程器/调试器/HID 串行通信网桥

    CAPT-BSWP 自电容式触控 HMI 面板、演示了8键键盘、4元件滑块、3元件滚轮和1元件接近传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的详细回复! 现在、弹出有关 MSP430FR2632/3的另一个问题:
    对于接近传感器(可能也对于滑块)、使用一个驱动屏蔽电极将是有益的。 是否可以使用未使用的电容测量通道来驱动屏蔽电极?

    如果是这样、我假设对于滑块、可以通过在 CapTIvate 设计中心中放置一个4元件滑块并使用第四个电极作为屏蔽电极来实现。 是这样吗?

    如果可能、这对接近传感器有何作用?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    是的、您将需要一个护罩、以防止附近的手或将耳机放在桌子上时产生不必要的影响、等等  您希望使头部传感器仅在其可以"看见"头部的方向上聚焦、而不受传感器周围事物的影响。

    以下 是我们的 FDC 电容式感应组提供的一份文档、可帮助解释如何使用屏蔽来抑制干扰和寄生效应。

    从技术上讲、您可以使用网格接地平面作为传感器侧面的屏蔽层、但最好的屏蔽层不需要干扰。  其问题在于它会极大地增加传感器(滑块元件)的寄生电容、但如果您在传感器和接地层之间有屏蔽层、则可以恢复大部分的灵敏度、同时接地层提供出色的屏蔽。

    下面是上述文档中的图、显示了屏蔽的工作原理。

    下面是如何使用屏蔽来减轻接地层引起的寄生效应。

    现在、当滑块元件激活时、必须同时实现屏蔽驱动信号。  遗憾的是、GUI 没有用于实现此功能的"状态"、因此您需要使用一些 HAL 级别函数来启用/禁用要用作驱动通道的特定引脚。  让我找到一些示例代码、我将与您分享、让您了解这是如何工作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    下面是我建议使用从动屏蔽的3元件滑块配置。

    从滑块元件的四个测量块中的每一个中选择一个引脚(任何引脚)。  请注意、RX0是分离的、位于左侧和行驶侧。  这是默认的滑块实现方案、并且默认情况下在 CapTIvate 库中受支持。  有关使用替代滑块实现的信息、请参阅 CapTIvate 技术指南

    现在、对于屏蔽、您需要按所示的方式连接它。  它必须被连接至一个未使用的块、选择任一引脚。  在代码早期的某个位置,例如调用 CAPT_AppStart()后,您希望启用屏蔽,如下所示。  此时不会激活引脚、但当滑块测量扫描期间激活其他块时、允许此引脚参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    我们已经为您听过、现在已经有一段时间了、因此我将假定您能够继续进行您的项目。
    我将此帖子标记为已解决,但如果不是这种情况,请单击“这不能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。