This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:为端口通道通电所需的时间量

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1044966/msp430fr2433-amount-of-time-needed-to-energize-port-channels

器件型号:MSP430FR2433

  在数据表的 μs 电源定序部分(SLASE59F 的第21页)中、一个被称为 SVSH 传播延迟[至]激活模式的技术规格表明、微控制器从一个关闭状态到激活模式需要10 μ s。 我是否正确理解了该规格?  从 μs 状态到工作模式需要10 μ s。 我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着 MCU 处于激活模式、然后 SVS 复位精确、MCU 将返回激活模式的最大时间为10us。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      μs、在未上电、关闭状态下、该微控制器需要10 μ s 才能进入工作模式?  这专门用于 MCU 启动未上电并在工作模式下结束的情况。 该 μs 仅需10 μ s、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     μs userid="51142" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1044966/msp430fr2433-amount-of-time-needed-to-energize-port-channels/3866148 #3866148"]因此、从未上电、关断状态来看、该微控制器需要10 μ A 才能进入工作模式? [/报价]

    我认为 在 从未上电状态获取的延迟中需要考虑 tWAKE-UP-RESET:

    其中  tWAKE-UP-RESET 的典型值为1毫秒。

    以及  tWAKE-UP-RESET 都需要考虑:

    • 电源电压达到 VSVSH+所需的时间
    • 连接到 RST 的任何外部电路
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还应该指出的是、这是在执行任何代码之前进行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特:

    您的基本原理与我所关心的内容一致:在从外部向端口通道施加任何电压信号之前为端口通道通电。 这种情况可能会造成一些损坏。 我应该提到这一点。

    μF DVCC 上的接口电路、让 R 等于1欧姆、传统电容值为10.1 μ F、Vcc 为1.8伏、我计算出电压监控器在 SVSH 看到1.8之前的延迟约为0.0202ms、 μs、对于通道的传播延迟、我再添加10 μ s。

    微控制器上电后,我不需要担心从任何 LPM 唤醒引起的任何延迟,因为 PMM 将适当地禁用和启用通道。

    对于 tWAKE-UP-RESET,您已经指出了复位方案,我们认为这是由 CPU 崩溃引起的。 在这种情况下,微控制器的电源轨将通电,因此,从进入通道的现有外部信号对其造成任何损坏的风险很低。

    您对此有什么看法? 我错过了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="51142" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1044966/msp430fr2433-amount-of-time-needed-to-energize-port-channels/3867807 #3867807"]您的基本原理与我所关注的内容一致:在从外部向端口通道施加任何电压信号之前,先为端口通道通电。

    ESD 二极管电流规格 是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实是这样。 感谢您的跟进。