This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F249-EP:MSP430F249MPMEP

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F249
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1043731/msp430f249-ep-msp430f249mpmep

主题中讨论的其他器件:MSP430F249

您好!

我正在 使用  msp430f249mpmep 微控制器开发卡。

我与 UART 协议一起使用时的波特率为430.2Kbps、并且与内部 ADC 一起使用。

微控制器将在-55度至105度的宽温度范围内运行。

是否可以使用内部时钟16MHz? 或者我必须连接频率为16MHz 的外部时钟?

如果我需要连接外部时钟、您可能会建议使用振荡器组件吗?

此致、

Mor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mor:

    基于 MSP430F249数据表第44页校准的 DCO 频率-总容差。 DCO 频率范围为15MHz 至17MHz、温度范围为-40度至105度。 它可能会在波特率为460.9k 的 UART 中导致更多错误。 使用外部时钟可能有助于降低误差。 您可以尝试使用一些低 PPM 晶体。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。

    您是否建议使用16MHz 的外部时钟?

    还是具有 MSP430的评估板的电气图、该评估板的16MHz 晶体振荡器连接到 MSP430F249外部?

    此致、

    Mor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mor:

    我没有为您的应用考虑晶体的器件型号。 但是、正如我说过的、您可以尝试使用一些低 PPM 晶振。

    此致、

    现金 Hao