This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430F5529 LaunchPad (MSP‑EXP430F5529LP)を使用したLPM4時の消費電流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1044264/msp430f5529-msp430f5529-launchpad-msp-exp430f5529lp-lpm4

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: Energia

MSP430F5529 LaunchPadを使用してLPM4時の消費電流を測定しています。

開発環境:Energia

使用している内部モジュール:ADC、RTC、GPIO等

suspend()でLPM4となった際の消費電流

・USBを接続して、GND以外のジャンパを外した状態で、MSP430F5529側に μ 3.3Vを投入 μ A

2.3 μ A

・USBを外し、GND以外のジャンパを外した状態で、MSP430F5529側に μ 3.3Vを投入 μ A

70uA(不安定)

USBの接続の有無で消費電流が変わります。μ A

消費電流を2.3uAで固定したいのですが、70uA(不安定)になる原因と解決策を教えてください。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能用英文描述您的问题吗、以便我们为您提供帮助? 谢谢!

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430F5529 LaunchPad 用于测量 LPM4期间的电流消耗。

    开发环境:Energia

    使用的内部模块:ADC、RTC、GPIO 等

    SUSPEND ()变为 LPM4时的电流消耗-连接 USB、移除 GND 以外的跳线、并向 MSP430F5529侧施加+3.3V 电压。

    2.3 μ A  

    移除 USB 并移除 GND 以外的跳线后、将向 MSP430F5529侧施加+3.3V 电压。

    70uA (不稳定)

    电流消耗会根据是否连接 USB 而变化。 我想将电流消耗固定在2.3uA。 请告诉我70uA (不稳定)的原因和解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    移除 USB 连接时、是否同时禁用软件中的 USB 功能?

    此致、

    现金 Hao