This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:使用 MSP430F5529 LaunchPad 的 LPM4的电流消耗

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1044592/msp430f5529-current-consumption-at-lpm4-using-the-msp430f5529-launchpad

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: Energia

您好、先生、

客户使用 MSP430F5529 Launchpad 来测量 LPM4的电流消耗。

开发环境:Energia
使用的内部模块:ADC、RTC、GPIO 等

带有 SUSPEND ()的 LPM4消耗的电流

・USB 已连接、除 GND 外的跳线已移除、且 MSP430上施加+3.3V 电压
结果:2.3 UA

・移除 USB 并移除除 GND 以外的跳线、并将+3.3V 电压施加到 MSP430
结果:70 UA (__LW_AT__不稳定)

无论是否连接 USB、电流消耗都会发生变化。
我想解决2.3 UA 的电流消耗问题、但请说明成为70 UA (不稳定)的原因和解决方案。
非常感谢。