This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:编程问题

Guru**** 2766155 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476, MSP430F5438, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1045706/msp430fr2476-issue-on-programming

器件型号:MSP430FR2476
主题中讨论的其他器件: MSP430F5438MSP-FET

您好!

我使用 IAR IDE 进行 MSP430FR2476开发、但我遇到了很多问题。

最后一个是:

我怀疑我的旧版 FET430UI 调试器有问题(我使用它进行 MSP430F5438开发)。

有人可以检查这个吗? 如果正确、我将购买新的 MSP-FET 工具。 (在我的国家/地区、价格昂贵)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白您的问题是什么、但我怀疑它取决于您对 DIRREG1和 DIRREG2的定义。 或者可能是您使用了错误的寻址模式。