This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:EN54-7认证

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1045621/msp430fr2311-en54-7-certifications

器件型号:MSP430FR2311

尊敬的:

我想知道这款双射线烟雾探测器是否 通过 了 EN54-7认证。

此致。

Patrick CHAWAH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    欢迎使用 E2E!

    遗憾的是、我不熟悉 EN54-7、但根据我在网上找到的内容、它与使用散射光进行烟雾检测的烟雾探测器相关。 我假设您已经阅读了《 使用 MSP430FR235x MCU 设计双射线烟雾探测器模拟前端 》(文献编号:SLAA930)应用手册。 本应用手册介绍了如何利用 MSP430FR2311的集成模拟模块为 烟雾探测器应用开发双射线模拟前端(AFE)。

    TI 不制造烟雾探测器、但提供可用作构建块的器件 、用于创建烟雾探测器。 除了器件本身之外、正确选择和设计烟雾室以及烟雾分类和检测的算法开发对于正常运行和认证也很重要。 虽然上面链接的应用手册不包含任何认证、但它旨在让客户更轻松地测试和调整烟雾室、同时使用 GUI 实时检查行为并调整 AFE 参数以优化性能。