This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:LED 不会打开、芯片温度升高

Guru**** 2599175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1045285/msp430f5529-leds-will-not-turn-on-and-chip-heats-up

器件型号:MSP430F5529

我的 msp4305529不会点亮 LED。 插入时、M430f5528芯片会发热、好像插入1分钟后芯片会被炸。 这种情况并不总是如此,我已经有两个月了,这是第一次这样做。 这是否意味着内部发生了短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tory:

    最可能的情况是您的板上的某个位置存在短路。 如果这是 TI Launchpad、我建议联系您的 TI 销售代表 、以确定是否可以更换它。  

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。