This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:存储器

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1045156/msp430fr5994-memory

器件型号:MSP430FR5994

大家好、

我想知道 FRAM (256KB)和 RAM (8KB)之间的功能和差异吗?

分别在何时和如何使用它们?

最棒的

高升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高升恒、

    FRAM 是非易失性的、在较高频率下运行时可能需要额外的等待状态。 SRAM 具有易失性、应能够在更高的频率下运行、而无需额外的等待状态。  SRAM 通常用作数据的工作存储器、数据在运行时反复读取和写入。

    希望这对您有所帮助。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    感谢您的帮助!

    对我来说,有一点不清楚。 当我进行编码时、我如何区分何时存储到 FRAM 中、何时存储到 SRAM 中?

    BR、

    高升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高升恒、

    这通常在声明和链接器命令文件中完成。  Code (.text)通常分配给 FRAM、数据通常分配给链接器命令文件中的 SRAM。

    如果要执行某些特定的代码(可能在紧密循环中运行、或者作为 ISR 的一部分、必须快速执行)、也可以使用 ramfunc 属性。  基于 FRAM 和闪存的器件都支持相同的属性。 您可以在此处了解有关此功能的更多信息:

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/toolsinsider/posts/helpful-tips-executing-code-from-ram?keyMatch=RAMFUNC

    BR、

    Leo