主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969
我在这里查看了两个处理类似退出的主题:60、验证错误问题、但这两个主题对我都没有太大帮助。
我正在尝试使用 MSP430Flasher 通过 MSP-FET 将文件(Blblink.hex)加载到 MSP430FR5969、但遇到验证错误。
- 代码是一个简单的 LED 闪烁脚本、我已经验证了它的工作原理。 我使用 mspdebug 通过电路板的 ez-FET 调试器加载了它以进行验证。
问题
我可以加载 MSP430Flasher 安装随附的 Firmware.txt 文件、而不会出现任何问题。 但是、运行我的.hex 文件会生成:
出口:60
错误:验证错误
我试图弄清楚是什么使一个工作,而另一个工作不是。
成功加载与未成功加载之间的关系
成功:使用 MSP430Flasher 加载 Firmware.txt
使用 Firmware.txt 文件可以完美地工作:
MSP430Flasher.exe -e ERASE_ALL -w Firmware.txt -v -z [VCC]
得出结果:

失败:使用 MSP430Flasher 加载 blink.hex
我使用以下命令将 blink 可执行文件转换为.hex:
msp430-elf-objcopy -O ihex blink.o blink.hex
然后尝试加载代码:
MSP430Flasher.exe -e erase_all -w blink.hex -v -z [vcc]
还可以获得输出:

提前感谢您。
爵士杰克逊