This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5418:MSP430F5418AIPN 替代产品

Guru**** 2549680 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1043098/msp430f5418-msp430f5418aipn-alternatives

器件型号:MSP430F5418
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5962

大家好、

快速问题:80引脚版本 MSP430F5418AIPN 的推荐替代方案是什么? 我看到我们在 TI 商店没有这种产品。

最棒的

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您只在寻找"引脚-引脚"兼容的器件、或者是否有其他兼容功能(存储器、时钟速度等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    理想情况下、它应与 MSP430F5418AIPN 的功能相匹配或超过 MSP430F5418AIPN。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    有几种可能可以正常工作(请参阅随附的 Excel)、但 MSP430FR5962似乎满足所有要求、只是它只有8K RAM。

    e2e.ti.com/.../parametric_2D00_data.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    非常感谢、我会告诉客户。

    Daniel