This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:帮助设置观察点?? 不能使用#39;不能工作。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1044519/msp430fr2355-help-setting-watchpoint-don-t-seem-to-work

器件型号:MSP430FR2355

我尝试在对变量的数据写入时设置观察点。  我运行代码、但代码在偶数发生时永不停止(我将其设置为停止目标)。  我相信这种情况会发生、因为我将在逻辑分析仪上捕获它。

有人能不能告诉我我发生了什么错误?  (观察点对于它们是否起作用似乎非常敏感和不可靠)

下载后,控制台上出现以下错误...我没有设置其他断点。

MSP430:在0x8120处执行"Finish Auto Run"操作时设置断点时遇到问题:软件断点与一个或多个启用的硬件触发器冲突

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送有关您的代码的屏幕截图、包括您设置的断点。  

    您可能需要在下载之前删除所有断点。 它可以避免您得到的误差。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,现金

    感谢您的回答...我不熟悉观察点,所以可能我在这里做了一些错误...我的印象是,我可以创建一个观察点,并在断点窗口中启用它,而不是在代码中设置硬断点。  我的困境是我的 寄存器/变量在我的代码中的许多位置(即7个左右文件中的大约2000行)被修改。  我无法在代码中设置硬断点,因为我真的不知道坏写入来自哪里...... 我希望我可以设置一个观察点并启用它,代码会在写入发生时奇迹般地停止,从而揭示我错误地执行某项操作的位置......

    情况不是这样吗?

    谢谢

    Steve