This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:如何在 ADXL375中设置 g-范围

Guru**** 2383030 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1044677/msp430fr5739-how-to-set-the-g--range-in-adxl375

器件型号:MSP430FR5739

您好!

在这里、我将 ADXL375加速计与使用 I2C 的 MSP430FR5739搭配使用、在加速计数据表中、我没有获得任何有关如何设置 g 范围的信息。 实际上、我有一个使用 ADXL345的示例代码、其中0x31寄存器的位 D0和 D1用于设置 g 范围。 但是、在 ADXL375中、我不确定相同的位是否可以使用。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADXL375是否是德州仪器的产品?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    不、这是一个模拟器件、我将使用 I2C 将其与 MSP430FR5739连接

    谢谢、此致、

    Shirisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADXL375数据表(修订版 B)、尤其是表1、并不表示 g 范围是可设置的。 您是否在某个地方看到过此索赔?