This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:MSP430FG6626是否支持 FFT?

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG6626, MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1043087/msp430fg6626-is-fft-possible-with-the-msp430fg6626

器件型号:MSP430FG6626
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2633

您好!  

 MSP430FG6626的功能是否足以在使用 Δ-Σ ADC 捕获信号后计算 FFT?  

这需要任何特定的资源/库?  

谢谢、  

Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoffrey、

    是的。 查看 用于 MSP430的 DSPLIB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    感谢您提供信息。  我在用户指南中注意到:

    "该库利用 MSP MCU 系列器件中提供的各种硬件加速器、目前支持对以下硬件加速器进行优化:

    • MPY32:32位硬件乘法器
    • LEA:低功耗加速器"

    不清楚、这是否意味着 对于没有 LEA 或 MPY32的 MSP430FG6626、可以使用该库、但不进行优化?  

    此致、

    Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoffrey、

    FG6626确实有一个 MPY32乘法器、因此它可以与之配合使用。  我曾帮助另一位使用 MSP430FR2633的客户将 DSPLIB 集成到他们的 FFT 应用中、因此我知道这是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    好的、感谢您的确认、

    祝你度过美好的一天!

    Geoffrey