This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:如何在唤醒至睡眠模式后重新启动 AD 模块

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1044347/msp430fr6972-how-to-restarts-ad-module-after-waking-up-to-sleep

器件型号:MSP430FR6972

在使用 MSP430FR6972开发新产品时、AD 和 RTC 功能将打开、其中工作电流和休眠电流分别为360uA 和99uA。 以前的产品不使用这两种功能、工作电流仅为200uA、睡眠电流仅为0.9uA。

客户希望了解以下3个问题:

1.如果 AD 模块在睡眠后关闭、如何在唤醒后重新启动 AD 模块?

2.是否可以参考参考演示?

3.由于 AD 模块重新启动时、AD 模块等待1.2V 内部基准电压稳定下来的时间、这一时间有多长? 时间过长将影响产品的功能。

非常感谢!

此致、

樱桃周