This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:TIDA 010056

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1044425/msp430fr2355-tida-010056

器件型号:MSP430FR2355

我想知道这两条线为什么用于内置的 TIDA 010056梯形代码(电机控制)? 此行不会用于除它之外的代码中。

#define CALTDH0CTL1_256   *((unsigned int *) 0x1A36)
INT LPM3_ON = 0;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    由于这些代码似乎没有被使用、我假设它们是 不再需要的项目早期版本的一部分。

    BR、
    Leo