This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:引脚电压

Guru**** 2767975 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1044245/msp430fr5994-pin-voltage

器件型号:MSP430FR5994

大家好、

我想知道 msp430fr5994 Launchpad 是否可以控制引脚的输出电压值。 现在、我知道输出电压大约为3V。 如果我想使其降低、我可以使其降低吗?

最棒的

高升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高升恒、

    否、MSP430FR5994无法控制输出电压值。

    此致、

    现金 Hao