This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:使用 MSP430FR5969 Launchpad 通过 MSP430FR5994对定制板进行编程

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, UNIFLASH, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1043904/msp430fr5969-using-the-msp430fr5969-launchpad-to-program-custom-board-with-msp430fr5994

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP430FR5994

您好!

从 MSP430FR5969 Launchpad 上、我通过 MSP430FR5994将 EZFET_SBWTDIO、EZFET_SBWTCK 和 GND 连接到目标板。 我使用3.3V 为目标板供电。 我将 Launchpad 连接到 PC 并打开 Uniflash。 Uniflash 无法检测到电路板。 我是否需要使用其他软件工具进行编程?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    SBW 接口需要 SBWRST 和 SBWTEST 引脚连接、而不是 TDIO 和 TCK。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,现金

    似乎  EZFET_SBWTDIO 与 SBWRST 复用、可能我错了。 这是 Launchpad 上的连接器。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    这只是一个错误的连接问题。

    -kel