This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2675:兼容 FW

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1042818/msp430fr2675-fw-compatible

器件型号:MSP430FR2675

在一个可订购器件上创建的固件映像能否在与  MSP430FR2675TPT 共享相同数据表的所有可订购器件之间共享而不更改它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TJ:

    视情况而定。  一般而言、是的、但客户应查看两个器件的数据表、并确保 FR2675映像中使用的存储器、外设和 IO 存在于另一个器件上。  例如、FR2675的 FRAM 从8000h 开始、但 FR2673从 C000h 开始。  因此、如果 FR2675编译的映像将代码开头放置在8000h、则 FR2673上不存在该存储器范围。  但请查看 FR2676。  它具有起始地址、因此 FR2676和 FR2675可能共享映像。

    这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TJ:

    我没有听到您的反馈、因此我假设您的问题已得到解答。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Dennis 回复很慢。 您的消息正是我需要确认的消息。 感谢您的帮助、祝您度过愉快的一周!