This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:无法获取 SOMI 数据

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1043334/msp430fr6043-unable-to-get-somi-data

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIFEVM430-FR6043

大家好、

我在 msp430fr6043中使用 SPI 协议。 我尝试连接 EEPROM 25lc040。  

我选择的 SCLK 频率为800kHz、MOSI、CS 也正常工作、在示波器中观察到这些信号。 但我无法在示波器中获取 SOMI 数据。

请找到以下代码。

#include <msp430.h> 
#include "msp430fr6043.h"

void clock_init();
void gpio_init();
void spi_a1_init();
void uart_a1_init();
void write_enable();
unsigned char E_write(unsigned char ch);
unsigned char E_read();
void WR_data(unsigned char addr, unsigned char data);
unsigned char RD_data(unsigned char addr);


void clock_init()
{
    // Clock System Setup

    // Startup clock system with max DCO setting ~8MHz
        CSCTL0_H = CSKEY_H;                     // Unlock CS registers
        CSCTL1 = DCOFSEL_3 | DCORSEL;           // Set DCO to 1MHz
        CSCTL2 = SELA__VLOCLK | SELS__DCOCLK | SELM__DCOCLK;
        CSCTL3 = DIVA__1 | DIVS__1 | DIVM__1;   // Set all dividers
        CSCTL0_H = 0;                           // Lock CS registers

}

void gpio_init()
{
    // Configure GPIO

        //SCLK = 01 + ScLK set as output

        PJSEL1 &=~ BIT0;
        PJSEL0 |= BIT0;

        PJDIR |= BIT0;

        //MOSI = 01
        PJSEL1 &=~ BIT2;
        PJSEL0 |=  BIT2;

        //MISO = 01
        PJSEL1 &=~ BIT3;
        PJSEL0 |=  BIT3;

        // CS = P1.3        -----------------------------------------------------------------------
        P1OUT |= BIT3;          //P1.3 =1
        P1DIR |= BIT3;          //OUTPUT MODE
          //------------------------------------------------------------------------

       // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate
       // previously configured port settings
       PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
}

void spi_a2_init()
{

        // Software reset
        UCA2CTLW0 = UCSWRST;                    // **Put state machine in reset**


        // CONFIGURE CTLWO
        UCA2CTLW0 |= UCSSEL__SMCLK;                         // Source for sclk is SMCLK
        UCA2BRW = 10;                                       // sclk = SMCLK/10 = 100 KHz

        // 3-PIN AND MASTER MODE
        UCA2CTLW0 |= UCSYNC;                                // Synchronous mode (i.e. SPI)
        UCA2CTLW0 |= UCMST;

        // CLOCK PHASE IS 1 (DATA CAPTURED FIRST )
        UCA2CTLW0 |= UCCKPH;

        //MSB FIRST
        UCA2CTLW0 |= UCMSB;

        // clear reset
        UCA2CTLW0 &=~ UCSWRST;


}

void uart_a1_init()
{
    // Software reset
    UCA1CTLW0 |= UCSWRST;

    //Source clock is SMCLK
    UCA1CTLW0 |= UCSSEL__SMCLK;

    // Baud rate calculated value
    UCA1BRW = 52;

    //Configure MCTLW
    UCA1MCTLW |= UCOS16 | UCBRF1 | 0X4900;

    //software reset clear
    UCA1CTLW0 &=~ UCSWRST;
}

unsigned char E_write(unsigned char ch)
{
    unsigned char rcv=0;

    UCA2TXBUF = ch;                                 // Send data in Txbuffer
    
    / This is added because suggestion from forum
    while(!(UCA2IFG & UCRXIFG));

    rcv=UCA2RXBUF;                                  // receive data
    return rcv;
}

void write_enable()
{
    P1OUT &=~ BIT3;                                // cs as gpio (p1.3) is clear

    E_write(0x06);                                  // To enable write latch

    P1OUT |= BIT3;                                  // cs as gpio (p1.3) is set
}

unsigned char E_read()
{
    unsigned char rcv2=0;

    UCA2TXBUF = 0XFF;                                 // Send dummy data
    while(!(UCA2IFG & UCTXIFG));                    // Wait until transmission is complete

    while(!(UCA2IFG & UCRXIFG));                    //wait until rxbuffer is filled with data
    rcv2 = UCA2RXBUF;                                // Store in a variable

    return rcv2;
}

void WR_data(unsigned char addr, unsigned char data)   // No need to return anything...
{
    unsigned char rcv=0;

    write_enable();                                 // Enable write latch

    P1OUT &=~ BIT3;                                // cs=0

    E_write(0x02);                                  // write instruction

    E_write(addr);                                  // send address byte

    E_write(data);                                  // send data byte

    P1OUT |= BIT3;                                  // cs=1

}

unsigned char RD_data(unsigned char addr)
{
    unsigned char rcv=0;

    write_enable();                                 // Enable write latch

    P1OUT &=~ BIT3;                               // cs=0

    E_write(0x03);                                  // Read instruction

    E_write(addr);                                  // send address byte

    rcv = E_read();                                 // store the received data

    P1OUT |= BIT3;

    return rcv;
}

void uart_char(unsigned char ch)
{
    while(!(UCA1IFG & UCTXIFG));
    UCA1TXBUF = ch;
}

void uart_string(unsigned char *data)
{
    unsigned char i=0;
    while(data[i])
    {
        uart_char(data[i]);
        i++;
    }
}

unsigned char msg = 0x5a;
unsigned char msg2=0;
unsigned char rcv_eeprom[4] = {0};


int main(void)
{
    unsigned int addr=0,i=0,k=0,j=0;

    // stop watchdog timer
	WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
	
	// Initialize clock
	clock_init();

	// Initialize GPIO
	gpio_init();

	//Initialize SPI
	spi_a2_init();

    WR_data(addr, msg);

    __delay_cycles(1000);

        while(1)
        {
            msg2=RD_data(0);
            __delay_cycles(1000);
        }


    return 0;
}

 

我正在使用  

MSP430-FR6043微控制器

2. MSP430 USB 调试-用于编程的接口(MSP-FET430UIF)。

请指引我出错的地方。

谢谢、

Ashok。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何判断示波器跟踪中没有 SOMI 数据? 它是全0吗? 一体机?

    --------

    >__DELAY_CYCLES (1000);

    看起来您的运行频率为8MHz (DCOFSEL=3、DCORSEL=1)、因此大约为0.125ms、远小于 TWC =5ms。 我不确定如果数据正在写入 EEPROM 中、您会得到什么结果。 尝试:

    >__delay_cycles (5*8000);//对于 TWC,为5ms

    --------

    您是使用 SBW (2线制)还是 JTAG (4线制)进行调试? 我希望后者会与使用 PJ 进行 UCA2冲突。 (可以 改用 P5.0-2吗?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    感谢您的回复。  

    [引用 userid="47378" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1043334/msp430fr6043-unable-to-get-somi-data/3858850 #3858850">如何判断范围跟踪中没有 SOMI 数据? 它是全0吗? all-1?[/引号]

    我没有所需的输出。

    在示波  器中、我获得了前8个时钟脉冲的 SOMI 数据为0x06、后8个时钟脉冲为0x03、第三个8个时钟脉冲为0x00、第四个时钟脉冲为0xff 与 MOSI 数据类似、但相比之下、振幅小于0.8V 左右的 MOSI 数据。  但除外的输出为0x5a。

    [引用 userid="47378" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1043334/msp430fr6043-unable-to-get-somi-data/3858850 #3858850"]__delay_cycles (5*8000);//对于 TWC 为5ms

    我尝试过、但仍然得到相同的结果

    [引用 userid="47378" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1043334/msp430fr6043-unable-to-get-somi-data/3858850 #3858850">您是否使用 SBW (2线)或 JTAG (4线)进行调试? 我希望后者会与使用 PJ 进行 UCA2冲突。 (可以 改用 P5.0-2吗?)

    在 EVM430-FR6043中、只有一个支持 SPI 的引脚(即端口 J 引脚)、没有其他可测试的端口。

    端口 J 引脚也与 TDO、TDI、TMS、TCK 等 JTAG 信号多路复用。 在调试时,我得到了一些不需要的 MOSI 输出。 因此、我在没有调试模式的情况下测试 SPI 信号、然后得到所需的 MOSI 数据。  

    我观察到、当我在示波器中进行测试时、微控制器中的芯片选择工作正常、但当我连接到 EEPROM 时、振幅以毫伏为单位。 因此、我用另一根母对母跳线替换、以连接微控制器和 EEPROM、但结果仍然如此。 它是否与硬件问题有关?

    谢谢、

    Ashok。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来确实是电气问题、就像总线冲突。 我要检查的内容:

    1) 1) SIMO 和 SOMI 以某种方式交叉/短路、当 EEPROM 开始驱动总线时、您会看到"中等大小"的电压结果。

    2) EEPROM 未正确通电、因此您(无意中)使用 SPI 线为该芯片供电。