This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:上升时间/下降时间特性?

Guru**** 2971640 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1042893/msp430f2274-rise-time-fall-time-characterization

器件型号:MSP430F2274

您好!

TI 是否有关于 MSP430引脚预期上升时间/下降时间的信息? 这些信息将对我进行的噪声分析大有帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 GPIO 输出? 您只能从数据表中获取驱动强度和 IO 电容值。

    您是否认为 IO 电压范围将是噪声源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    是的、GPIO 输出以及由计时器模块、PWM 模块、UART 模块、SPI 模块、时钟缓冲器驱动的输出 等等  在哪里可以看到 MSP430F2274数据表中详细说明的驱动强度? 即使负载为高阻抗和低电容、驱动强度是否也会决定上升/下降时间?

    我不一定认为电压变化会是一个重要的噪声源、但我有兴趣分析它并将我的预测与我测量的结果进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是您在数据表中可以找到的所有内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    感谢您提供的信息、我在驱动需要10mA 或更高电流的输出时使用了典型输出特性、但是否可以使用这些图形和表格估算上升或下降时间? 否则、您是否知道任何白皮书会分析任何 MSP430微控制器上的此类信息?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可以使用这些数据和基于实际 MSP430的测试结果。

    很抱歉、我们没有更多 MSP430的内部数据。