This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:TIDA 010056

Guru**** 2521070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1042418/msp430fr2355-tida-010056

器件型号:MSP430FR2355

大家好、 我想知道、在给定的 TIDA 梯形代码中、为什么有两位的 ADC 结果右移来表示 Sped REF 值? 这就是用代码编写的内容。


ADC_RESULT = ADCMEM0;
SPEED_REF =(ADC_RESULES>>2);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    问得好。  让我跟踪一位能够为您回答这个问题的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    TIDA010056的作者认为:

    "代码只是一个缩放。 速度命令(最大3.3V)信号由12位 ADC 读取、提供的最大结果为4095。 将 SPED_REF 值与 PWM_PERIOD (代码中最大值定义为600)进行比较、以生成 PWM 信号。 使用两位向右移位来获得 ADC 结果、SPEED_REF 的最大值将为1023 (=4095/4)。 现在 SPED_REF = 600、将提供100%占空比、这意味着、随着模拟输入电压从0变为2V (近似值)、占空比从最小值变为最大值。 用户可以根据要求调整这些比例。"

    这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    我已经听过你几天了,所以我假设你的问题已经得到了解答。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。