This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2012:MSP430F2012TRSA 和 MSP430F2012IRSA 静态电流

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1041418/msp430f2012-msp430f2012trsa-and-msp430f2012irsa-quiescent-current

器件型号:MSP430F2012

你(们)好
目前使用 MSP430F2012TRSA 代替 MSP430F2012IRSA。 所有电路都是相同的。 仅更换 MCU、但在测量系统静态电流时、将其从0.68uA 增加到3.5~15uA。 这两个 MCU 的工作温度是否不同? 仍有人提到、它们具有不同的特性、否则静态电流为何不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    是的、这对于室温而言似乎很高、对于105C 规格而言甚至很高。

    在测量静态电流时、您是否有任何连接到 MSP430的编程或调试工具?

    在此测量期间、MSP430处于哪种低功耗模式?

    您是否正在使用 ACLK、如果是、您是否在 LFXT1上使用外部32KHz 晶振作为时钟源或内部 VLO 时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    我从您那里听说过几天,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。