This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG4618:连接 MSP430FG4618与 MSP-FET430UIF 时出现问题

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG4618, MSP430G2553, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1041528/msp430fg4618-problem-in-interfacing-msp430fg4618-with-msp-fet430uif

器件型号:MSP430FG4618
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP430G2553UNIFLASHMSP-FET

大家好、

我将 MSP430FG4618与 MSP-FET430UIF 相连。 所示
www.ti.com/.../slau278ah.pdf
我使用2线方法
但我在连接到目标时遇到错误:
未知设备。
之前它用于对 MSP430G2553进行编码,现在我正在对 MSP430FG4618进行编码,所以我需要更改引导加载程序还是进行一些其他设置? 什么可能是问题,MSP-FET430UIF 是否有故障? Beacuse 我尝试过许多板、但它仍然显示相同的错误? 能否在 MSP-FET430UIF 中再次下载引导加载程序? 如果可能、如何执行该操作?
谢谢你。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如果 MSP-FET430UIF 能够对 G2553进行编程、那么它不太可能出现故障。  您使用什么软件对目标 CCS、Uniflash...进行编程?

    切换器件时无需更改任何内容。  根据软件的不同、在软件尝试首先对器件进行编程之前、该器件的相应引导加载程序会下载到 MSP-FET。  99%的时间此问题与编程电缆/电线过长或 RST 线路上的电容错误有关。  电缆长度应为20cm 或更短、您应该在目标复位线路上有一个1nF (1000pF)的电容。

    这是具有 G4618的定制 PCB 吗?  您能否分享 MSP430的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我从您那里听说过几天,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。