This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:是否可以优化 SPI 主器件 TX 代码以发送一个字?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1042938/msp430fr5969-is-it-possible-to-optimize-the-spi-master-tx-code-to-tx-a-word

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE、

大家好、我要将16位数据从 MSP430FR5929 (LaunchPad)作为 SPI 主器件写入 SPI 从器件(AD9833 -信号发生器)。 我正在使用修改 后的 MSP430Ware:TI MSP430Ware SDK 中的 eusci_b_spi_ex1_master.c 源代码)。 该程序正常工作。

但是、当前我的程序首先传输高字节、然后是低字节的 TX。 这会在两次传输之间引入轻微延迟(~72微秒)。 我想知道是否可以一次发送16位、或者至少显著减少两个 TX 事件之间的延迟。

我列出 了时钟信号的我的代码和示波器跟踪图像。 目前、MCU 仅发送8个时钟信号、想知道可以在一个数据流中发送16个时钟信号和相关数据、而不是当前的两个数据块。 如果这是使用此 MCU 可以实现的最佳效果、则没关系。 但想看看是否有任何方法来优化 TX。

提前感谢您提出的任何想法/建议。  

/*  
*基于 TI MSP430Ware:适用于 MSP430FR5969的 eusci_b_spi_ex1_master.c
*

#include "driverlib.h"

void main (void)
{
volatile uint16_t i;
#define Elements 5.
#define AD9833_FSYNC GPIO_PIN5


uint16_t TXData6[元素]={0x2100、0x50C7、0x40、0xC000、0x2000};//400Hz -来自 AD9833应用手册:AN-10-70
uint8_t AD9833_HighByte = 0;//暂时保持高字节
uint8_t AD9833_LowByte = 0;//暂时保持低字节
INT k;//在 SPI 传输期间 TXData[]的计数器

//停止看门狗计时器
WDT_A_HOLD (WDT_A_base);

// AD9833芯片选择引脚配置
GPIO_setAsOutputPin (GPIO_PORT_P1、AD9833_FSYNC);//使用引脚1.5作为芯片选择信号
GPIO_setOutputHighOnPin (GPIO_PORT_P1、AD9833_FSYNC);// AD9833芯片选择在 AD9833_FSYNC 为低电平时启用


//将 DCO 频率设置为最大 DCO 设置
CS_setDCOFreq (CS_DCORSEL_0、CS_DCOFSEL_3);
//选择 DCO 作为没有分频器的 SMCLK 的时钟源
CS_initClockSignal (CS_SMCLK、CS_DCOCLK_select、CS_Clock_divider);

/*
*选择端口2
*将引脚2设置为输入次级模块功能、(UCB0CLK)。
*
GPIO_setPeripheralModuleFunctionInputPin (
GPIO_PORT_P2、
GPIO_PIN2、
GPIO_secondary 模块功能
);

/*
*选择端口1
*将引脚6、7设置为输入次级模块功能(UCB0TXD/UCB0SIMO、UCB0RXD/UCB0SOMI)。
*
GPIO_setPeripheralModuleFunctionInputPin (
GPIO_PORT_P1、
GPIO_PIN6 + GPIO_PIN7、
GPIO_secondary 模块功能
);

/*
*禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式以激活
*先前配置的端口设置
*
PMM_unlockLPM5 ();

//初始化 SPI 主设备
EUSCI_B_SPI_initMasterParam param ={0};
param.selectClockSource = EUSCI_B_SPI_CLOCKSOURCE_SMCLK;
param.clockSourceFrequency = CS_getSMCLK();
param.desiredSpiClock = 1000000;//1MHz 时钟频率
param.msbFirst = EUSCI_B_SPI_MSB_FIRST;
param.clockPhase = EUSCI_B_SPI_PHASE_DATA_Captured_ONFIRST_Changed_ON_NEXT;
param.clockPolarity = EUSCI_B_SPI_CLOCKPOLARITY_INACTION_HIGH;
param.spiMode = EUSCI_B_SPI_3引脚;
EUSCI_B_SPI_initMaster (EUSCI_B0_BASE、param);

//启用 SPI 模块
EUSCI_B_SPI_ENABLE (EUSCI_B0_BASE);

//等待从器件初始化
_DELAY_CYCLES (100);


//USCI_B0 TX 缓冲器准备好了吗?
while (!EUSCI_B_SPI_getInterruptStatus (EUSCI_B0_BASE、
EUSCI_B_SPI_Transmit 中断);

/*
*开始 AD9833寄存器数据的 SPI 传输
*

对于(k=0;k <元素;k++)
{
AD9833_HighByte =(TXData6[k]>8)&0xFF;//从16位字中提取高字节
AD9833_LowByte = TXData6[k]&0xFF;//从16位字中提取低字节

//激活 AD9833芯片选择
GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO_PORT_P1、AD9833_FSYNC);

//向从器件发送数据
EUSCI_B_SPI_transmitData (EUSCI_B0_BASE、AD9833_HighByte);//首先发送 High Byte

//USCI_B0 TX 缓冲器准备好了吗?
while (!EUSCI_B_SPI_getInterruptStatus (EUSCI_B0_BASE、
EUSCI_B_SPI_Transmit 中断);

//向从器件发送数据
EUSCI_B_SPI_transmitData (EUSCI_B0_BASE、AD9833_LowByte);//下一步发送低字节

//USCI_B0 TX 缓冲器准备好了吗?
while (!EUSCI_B_SPI_getInterruptStatus (EUSCI_B0_BASE、
EUSCI_B_SPI_Transmit 中断);

//取消激活 AD9833芯片选择
GPIO_setOutputHighOnPin (GPIO_PORT_P1、AD9833_FSYNC);

}

_NO_OPERATION ();//保持在 LPM0中
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI (EUSCI)仅知道8位字节、因此对您没有太大帮助。

    1) 1)由于您正在对数据数组进行编码、因此您可以输入大端字节序并使用 DMA。 (对于10个字节、这可能不会使您获得任何端到端增益。)

    2) 2)您可以加快 CPU 速度-看起来您处于4MHz、并且您可以在8MHz 下运行、而无需等待状态。

    3) 3)您可以放弃 Driverlib 函数并直接读取/写入寄存器。 这些 Driverlib 函数相当简单、但您仍然需要为函数调用开销和一些地址算术支付费用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、谢谢。 我尝试了你的3项建议(因为这是最容易做的事情)、我能够在很长的时间内剃掉大量的毛发。 现在、发送字的整个周期需要45微秒、而前一个周期需要150微秒;仅为前一个周期的1/3。 再次感谢!