This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-TS430PT48A:能否使用 Code Composer Studio 通过 MSP-TS430PT48A 对 MSP430FR2355进行编程

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, MSP-TS430PT48A, MSP-TS430PT48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1043217/msp-ts430pt48a-can-i-use-code-composer-studio-to-program-msp430fr2355-with-msp-ts430pt48a

器件型号:MSP-TS430PT48A
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355MSP-TS430PT48

我一直在尝试 MSP430FR2355的 LaunchPad、想知道在生产阶段、我是否可以像使用 LaunchPad 一样使用 Code Composer Studio 通过 MSP-TS430PT48A (目标开发板)对裸 MCU 进行编程? 如果不是、 我是否应该 在对 MCU 进行编程后从 LaunchPad 上卸下 MCU 并将其焊接到实际产品上?  我不熟悉 MCU。 如果有人能给我提供合适的文档和硬件/软件 、以便在生产阶段对 MSP430进行编程、这将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TICL、

    是的。

    链接

    MSP-TS430PT48可用于在生产环境中对 MSP430FR2355进行编程。  您可以使用 Launchpad 的内置编程器(使用几根跳线)或 MSPFET 编程器(在本例中实际建议使用)。  具体取决于您打算对多少个芯片进行编程。

    对 MSP430FR2355进行编程的最简单软件是 Uniflash (免费)。  它是一个 GUI、用于获取您在 CCS 中创建的映像、并与编程器进行通信以执行目标器件程序/验证等  您还可以编写脚本并从命令行执行、但大多数都使用 GUI。

    您可能只需要查看 MSPFET 用户指南

    我建议您使用 MSPFET 编程器并使用它对器件进行编程、您也可以使用它调试 MSP-TS430PT48中 MSP430FR2355上的代码。  这样、您就不会只限于安装在 Launchpad 上的 MSP430FR2355。