This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:EMDC 软件与 MSP430I2040 IC 兼容?

Guru**** 2813605 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, MSP430I2041, EVM430-I2040S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1043102/msp430i2040-emdc-software-is-compatible-with-msp430i2040-ic

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件: MSP430I2041EVM430-I2040S

您好!

我将 MSP430I2040S EVM 与 EMDC 软件配合使用、并且能够使用 EMDC GUI 进行通信并查看电压/电流值。

我目前正在等待基于 MSP430I2040 IC 的定制硬件、以便能够在定制硬件上加载修改后的 EMDC 软件(基于 MSP430I2040)。

我想知道 EMDC 软件是否兼容并可与基于 MSP430I2040 IC 的硬件配合使用、或者它只能与 MSP430I2041 IC 配合使用?

谢谢、此致、

Rajkumar