This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775:"无功功率"非常低

Guru**** 2826785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1041180/msp430f6775-the-reactive-power-is-very-low

器件型号:MSP430F6775

你(们)好

我对“电能测量软件是: ">www.ti.com/.../MSP-EM-DESIGN-CENTER”有疑问

-即使使用提供的 GUI 进行配置、"无功功率"也很低、这让我遇到了问题。 如何校准相位差?

-如果您想计算源代码中的"无功功率"、您该怎么做?

谢谢、此致、

Tsurumoto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用 EMDC 示例项目? 这些项目经过预校准、因此结果应该相当准确(忽略电路板到电路板和传感器到传感器的微小变化)。 如果您创建了新的 EMDC 项目、则需要使用 HV 测试设置和 EMDC GUI 校准电路板。

    此外、无功功率也取决于负载。 如果负载是纯阻性负载、则不会测量太多的无功功率。

    无功功率的计算方法为电压样本(相移90度)乘以电流样本的平均乘积。 EMDC 源代码已经正确计算了这个值、所以负载不是无功负载或者电路板还未被校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢!

    看起来校准在其条件下不能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们是否使用定制板? 如果是、它们可能会为电流传感器使用不同的负载电阻器或分流器值。 在这种情况下、预校准的项目不准确、需要重新校准其电路板。 此外、他们还可以根据其范围等选择在不同的电压或电流值下校准电路板、以最大限度地提高精度。

    如果他们有任何其他问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢!

    客户正在使用 TI EVM。 如果他们不能解决这个问题、我会在这里提出疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错! 感谢您的介绍。