This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:将硬件观察点与数据结合使用?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1042928/msp430fr2355-using-hardware-watchpoint-with-data

器件型号:MSP430FR2355

晚上好…

当 CCIFG 被置位时、我想在 TB1CCTL1上创建一个硬件观察点...我在断点下选择带有数据的观察点并与写入一起输入寄存器...问题是我想要放置什么十六进制值、以便代码停止、断点在 CCIFG 运行时触发 关闭?  我尝试了0x01,但代码似乎没有停止....

我可以很容易地在 ISR 中放置一个硬件断点、但我真正想知道的是、在进入 ISR 之前、代码是在 CCIE 被置位后 CCIFG 从0变为1时

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您正在使用高级断点函数。 它应该起作用。 您可以尝试其他功能吗? 很抱歉、我目前没有板。

    您还可以检查堆栈以查找 PC 值、然后搜索 MCU 地址。 最后、您将知道它在哪里。 如果您不总是需要此函数、 您可以尝试这种方法。