This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67641:MSP430F67641与 MSP430F6736

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736, MSP430F67641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1041603/msp430f67641-msp430f67641-vs-msp430f6736

器件型号:MSP430F67641
主题中讨论的其他器件:MSP430F6736

大家好、

 

MSP430F67641和 MSP430F6736之间有何区别?

如果我想从 MSP430F67641IPZ 切换到 MSP430F6736IPZ、反之亦然、是否需要注意任何事项?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    F67641专为多相电子计量而设计、而 F6736专为单相应用而设计。  您是否在单相或多相电子计量应用中使用此器件?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    应用将是单相。 因此、我假设使用 F6736是可以的。 在单相应用中使用 F67641是否存在任何问题?

    此致、

    Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    我不会预计在单相应用中使用 F67641会有任何问题。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我知道。 非常感谢您的确认!

    此致、

    Kurumi