主题中讨论的其他器件: ADS1261
尊敬的 Sirs
我将使用 SPI 接口进行通信。 MSP430F5335列出了四个 SPI 通道、 USCIA0、A1、B0和 B1。 通过端口重映射在 P2上提供 USCIA0和 B0、 在 P8上提供 USCIA1和 B1。 但是、由于 A 和 B 之间的时钟/芯片选择冲突、我似乎只能在每个端口上使用 A 或 B、但不能同时使用两者(请参阅下面的内容)。 我在这一假设中是正确的吗? 此外、STE (从器件发送使能)是否与从主器件发送到从器件以启用从器件的 CS 相同? 感谢你能抽出时间。