This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-PGMR:用于选择电源的跳线在哪里?

Guru**** 2819165 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1042489/captivate-pgmr-where-is-the-jumper-that-is-used-to-select-the-power-source

器件型号:CAPTIVATE-PGMR
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

CAPTIVATE-PGMR 技术指南的"电源"部分 指出、"CAPTIVATE-FR26xx MCU 模块上的跳线用于选择为目标 MCU 供电的+3.3V 电源。"  我需要从外部为目标供电。  此跳线位于何处?  我在编程器板或编程器原理图中看不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,pcpro178

    在 CAPT-FR2676 MCU 模块上、所示的跳线选择+3.3V 或 EnergyTrace +3.3V (两者均源自 CAPT-PGMR)为 MCU 供电。 拆下跳线并将电压连接到标有"MCU"的中心引脚。  请注意、这个引脚只为 MSP430供电。  BoosterPack 接头上的+3.3V 仍由 CAPT-PGMR +3.3V 供电。  CAPT-FR2633 MCU 模块上有相同的跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。  如果这个选项位于程序员本身上、那会很好。