This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:msp430fr6043

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1042732/msp430fr6043-msp430fr6043

器件型号:MSP430FR6043

您好!

我无法理解 USS 设计中心的捕获持续时间参数。 我有一个应用、在该应用中、接收脉冲将在大约200us 内到达、在测试时最大值可达400us。 我将 ADC Capture 设置为100、将 Capture Duration 设置为400是否正确? 可以有人指导我吗?

谢谢、

Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya、

    是的、您应该能够通过该 ADC 开始捕获时间和捕获持续时间来查看您的信号。  ADC 开始捕获时间基于将发送超声波脉冲的另一个换能器的激发开始。

    BR、

    Leo