This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:TIDA 010056

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1042022/msp430fr2355-tida-010056

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件: TPS709

大家好、我想知道如何为 TIDA 010056上的电源、我喜欢我必须在哪个引脚上提供多少电压? 如何为其 MCU MSP430FR2355供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    您好像在问如何为整个 PCB 供电以及如何为 MSP430供电?

    让我们看看方框图。  MSP430FR2355似乎由 TPS709 3.3V LDO 供电。  TIDA 010056设计指南 显示了 MSP430FR2355的原理图、其 VCC 位于引脚6上。  

    关于为整个 PCB 供电、在同一文档中、您将看到以下图片。

    同一文档中显示了电池输入电压规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问我必须在 TIDA 板的哪个引脚上提供电压? 多少钱? 如果我不想打开逆变器电路、而只想打开 MCU 电源、该怎么办? J8连接器中的上电引脚用于什么?