This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:执行 USB BSL 时 PUR 引脚的读取时序

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1041977/msp430f5510-read-timing-of-pur-pin-when-executing-usb-bsl

器件型号:MSP430F5510

您好!

1、PUR 管脚应施加多大的电压?
2.通过上拉 PUR 来执行 USB BSL。 请告诉我判断这种情况的时机。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    PUR 引脚使用1.4k Ω 电阻器连接到 USB D+线路、因此需要担心电压问题

    请参阅文档 MSP430 USB 硬件设计指南、第15页、了解应如何连接 PUR。   我假设您要激活 PUR 以将 MSP430置于 USB BSL 模式吗?  如果您希望通过另一个信号(来自另一个 MCU 的信号)来控制 PUR、则可以确定该信号是否可以生成与 VUSB 相同的电压+3.3V。

    如果不是、则仅需要 D+和 PUR 之间的1.4k 欧姆电阻器。