This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP430FR5994和 TPS3431EVM 之间的连接

Guru**** 2383580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3431, MSP430FR5994, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1041921/msp430fr5994-connection-between-msp430fr5994-and-tps3431evm

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:TPS3431MSP-FET

早上好、

在我的项目中、我将评估硬件看门狗计时器 TPS3431以重置 MSP430FR5994。

我想知道:

-可以将 TPS3431的 WDO 直接连接到 MCU 的 RST/NMI 引脚(80引脚封装中的引脚38)吗?

-我是否需要使用特定功能配置 RST/NMI 引脚?

非常感谢你的帮助。

此致、

Matteo Colombo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    是的、您可以将 TPS3431 WDO 输出连接到 MCU 的 RST/NMI 引脚。  WDO 是一个开漏 IO、因此您需要一个数据表中建议的1k 至100k 上拉电阻器。  对于 MSP430 MCU、建议使用47k Ω 电阻器作为典型的上拉值、以便正常工作。  

    您无需在 MCU 上配置 RST/NMI 引脚。  默认情况下、该引脚充当复位。

    编程提醒:请记住、在对 MSP430进行编程时、编程器(例如 MSP-FET430)将尝试驱动 RST/NMI 引脚、作为器件编程序列的一部分。  在 TPS3431被连接并加电的情况下、它的输出应该处于开漏模式并且允许 MSP-FET 正常控制 RST/NMI 引脚。  但是、如果编程器无法识别 MSP430 (无效器件 ID)、编程期间您可能必须暂时移除 WDO 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常感谢您的快速回复。

    此致、

    Matteo Colombo