This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:MSP430 + E-ink/E-paper 参考设计

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1041700/msp430fr4133-msp430-e-ink-e-paper-reference-design

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2633、 MSP-EXP430G2

大家好、

是否有任何软件和硬件可用于加速由 MSP430驱动的 E-ink 显示的任何软件开发?

MSP SDK 中是否提供了任何 E-ink 显示用户界面/HAL 软件驱动程序?

是否有可用的 E-ink 显示 BoosterPack?

谢谢!  

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henri、

    就 TI 官方相关信息而言、我不记得曾经看到过发布。  快速搜索证实了这一点、但 我在 E2E 上找到了2014年的这篇帖子。  不确定是否对您有所帮助。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/process/posts/eink-displays-made-easy-with-msp430-fram-microcontrollers

    去年、我在内部与一位客户合作、他们使用 MSP430FR2633驱动 ITO 触摸面板和电子墨水显示屏、但他们使用 CC2640R2FRGZT 驱动显示屏。

    我对电子墨水显示界面了解不够、无法评论开发驱动程序的难度和难度。

    抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的回复和帮助。 我最终可以通过以下要素找到其他信息(TI 官员或非 TI 官员):

    ** https://e2e.ti.com/blogs_/b/process/posts/eink-displays-made-easy-with-msp430-fram-microcontrollers

    ** https://github.com/gsgill112/msp430epdDemo

    **连接 ePaper BoosterPack 与 MSP-EXP430G2 LaunchPad

                  https://youtu.be/d2Kj2NwmzB0

                  e2e.ti.com/.../7522.epaper_5F00_boosterpack.zip

     

    本教程展示了如何将无处不在的显示屏的 ePaper BoosterPack 与 MSP-EXP430G2 LaunchPad 连接。

    此 BoosterPack 包含1.44"、2"和2.7"电子报显示屏、可通过@ www.pervasivedisplays.com/.../ext_kit 获取

    此示例使用 Code Composer Studio 对 MSP-EXP430G2 LaunchPad 进行编程。 编程完成后、我们可以通过串行 UART 命令并借助图形用户界面(GUI)与 LaunchPad 通信并控制 LaunchPad、以便在 ePaper 显示屏上显示各种图像、形状、文本等。

    项目特性:

    • 演示 eInk 应用的简单、低成本方法
    • 超低功耗。 E-Ink 仅在屏幕状态/内容显示期间需要通电。 在屏幕加载适当内容后、可以移除电源、屏幕内容仍保留!
    • 这是电子货架标签和其他屏幕内容无需频繁更改的应用的理想选择。

     

    资源:

    下面是一个 zip 文件、其中包括 CCS 项目示例、EPD GUI 工具的安装程序以及一些示例图像。 功率点还随附一些指令。

    此致、

    纪尧姆