This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:瞬态信号期间的短持续时间输入电压尖峰

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1041745/msp430fr2433-short-duration-input-voltage-spikes-during-transient-signals

器件型号:MSP430FR2433

我是否需要担心会损坏输入电压尖峰在-2至+7 VDC 范围内但 仅持续30至100纳秒的数字 I/O 通道? 这大约是由一个已被 RC 电路过滤的触觉开关产生的两到三个尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    这是一个棘手的问题、可能没有明确的"是"、"否"答案。  这些电压明显超出了施加到任何其他引脚(VCC 以外的引脚)的绝对最大额定值。

    现在、对于施加到 IO 引脚的+7V 和-2V 电压、有 ESD 保护二极管设计用于处理数千伏的 ESD 冲击、它们设计用于处理高达2mA 的连续电流、 但幸运的是、这不是您在设计中看到的结果。  请参阅文档"ESD二极管电流规格"、SLAA869的第2页和第3页。 根据它所说的内容、在您的条件下、损坏风险可能很低。  

    但是、在一天结束时、无法预测这些情况是否会导致器件早期故障、尤其是随着时间的推移、温度范围内以及器件之间的故障。  正式而言、我建议您尽最大努力减少问题、但最终决定由您决定。

    您是否处于此器件的设计阶段或生产阶段?  换言之、您目前能否对 PCB 进行修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文档编号 SLA869回答了我的所有问题。 我了解到引脚上的二极管电流、这对我来说是模糊的、还了解了向 Vcc 和通道供电的时序要求。 这些信息将帮助我实现可靠的设计。

    我处于设计阶段、因此可以轻松地进行更改。

    您一直都很乐于助人。

    谢谢你。