This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:ti-RTOS 中的扇区大小错误

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1041542/msp430fr5969-bad-sector-size-in-ti-rtos

器件型号:MSP430FR5969

大家好、我使用 NVSSPI libert 的 SPI 闪存。我假设扇区大小和区域大小错误、size_t 的值太大  

#define SPI_REGION_BASE   0x1B000
#define SPI_SECTORSIZE    0x10000
#define SPI_REGIONSIZE    (SPI_SECTORSIZE * 0x10)
#define VERIFYBUFSIZE    64


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了答案、扇区大小必须为4096、扇区大小* 8。