This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:脉冲生成

Guru**** 2537220 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1133776/msp430fr6043-pulse-generation

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6043

你(们)好。

我已经使用 MSP430FR6043设计了自己的电路板。 我想记录两个换能器之间的飞行时间、但示例 SAPH 和 SDHS 不起作用、因为我看不到任何脉冲经过。 是否有在不使用 EVM 的情况下发送和记录脉冲的示例代码、或者是否有人对我如何实现这一点提出了建议

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在使用示例代码和 GUI 连接功能之前、您是否曾在 EVM430-FR6043板上进行过测试?  

    示例代码不应导致此问题。 您能否在此处发送原理图以便我们进行检查?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 TI 示例代码现金通信、因为无论 MCU 安装在什么电路板上、USS 模块的设置和运行方式都是相同的。 唯一的区别在于、如果您没有在 USSXT 引脚和您所连接的 USCI 引脚上使用陶瓷谐振器、 您是否尝试通过燃气或水进行测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过气体进行测量。 我尝试使用示例代码、但 ToF 测量值不会随流速的变化而变化。 我已附上上面的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Screen-Shot-2022_2D00_09_2D00_16-at-7.5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了您的原理图、并具有以下反馈。  

    您仍然需要 COMM_IRQ 引脚来连接 USS GUI。  

    2、VCC-TX 和 VCC-RX 似乎使用相同的电压、这意味着您不需要 U3。 您可以按照附件的说明删除原理图中的 U3。  

    我建议您首先从 USS GUI 开始。 这可以为我们节省时间来确定您现在面临的问题。  

    此致、

    现金 Hao