This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6045:与 USS 相关的错误消息以及有关 UPS、DNS 中异常值的查询

Guru**** 1228920 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6045
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1113556/msp430fr6045-uss-related-error-messages-and-inquiries-about-abnormal-values-in-ups-dns

器件型号:MSP430FR6045

我有一个问题、因为在使用由 MSP430FR6045和自定义管道制成的定制电路板进行校准和测试时会出现问题。

在零流量状态下、绝对 ToF 会突然变化、如下图所示。 此外、当 UPS 和 DNS 值发生变化时、这两个值的变化量之间似乎存在延迟。 是否存在推定的原因? 或者您有解决方案吗?

2.在 USS 工具中进行测试时、以下错误消息间歇性出现。 请告诉我原因和解决方案。

错误代码:103,测量之间的时间大于 UPS0到 UPS1的间隔
错误代码:135,DToF - Shift 值大于 maxSampleShift

在135的情况下、我听说 USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT 的值应在 USS Config 中更改。 改变它的缺点是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回复。

    我想再问两个问题。

    阈值的默认设置为11。 但是、我知道阈值应锁定在20%左右。

    将其从默认11更改为20是否正确?

    最后、不考虑温度的校正是否会影响结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果您需要20%的阈值、将其更改为20是正确的。  

    我并不完全理解第二个问题。 什么校正? 并影响什么结果?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢您的回复。

    我想再问两个问题。

    如转换器的规格文档中所示、
    当发送频率设置为1000kHz 时、ADC 捕获为:

    但是、当发送频率设置为从频率扫描获得的1024kHz 时、
    获得以下形状。


    哪一个是正确的?

    2.你认为需要多少差距
    软管和测量管之间的距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个捕获对我来说都很好。 形状会发生变化、因为采样频率不够高。 GUI 中显示的 ADC 捕获不表示实际信号的样子。  

    我认为间隙距离也应该与流速有关。 实际上、我没有柔性管道方面的经验。 我会说越长越好。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回复。

    超声波换能器与没有超声波换能器的另一根管道之间的距离为11 cm、
    另一根管长18.5厘米。
    同一管道通过超声波换能器连接在管道的两端。
    您是否认为​​不带超声波换能器的管道横截面面积较小会产生影响
    比​​超声波传感器的管道横截面积大?

    2.我对校准有疑问。 我在相关文档中找到了3个范围和3个点。
    校准时输入了多少个范围以及多少个点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的。 对我来说有道理。  

    2.这取决于您的要求。 如果您需要在较大的流速范围内达到2%的精度、则可能需要更多的校准范围和点来实现该精度。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回复。

    我有一个问题。

    当我将 EVM430_FR6047连接到 USS_Designs 中心时、我会得到以下指令。

    如果您将同一个板连接到另一台计算机、它将正常连接。

    在出现问题的计算机上,在设备管理器中查看时,主板似乎已正常连接。

    此外、即使我通过我拥有的所有 USB 端口将电路板连接到 USS 设计中心、电路板也无法正常连接到该设计中心。

    但是,鼠标通常可以通过同一端口连接到计算机。

    如何像任何其他计算机一样将此计算机正确连接到主板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定是什么原因导致了此问题。 我想它可能与 USB 驱动程序问题有关。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回复。

    我想再问两个问题。

    1.测量仪表常数时,是否有每直径管道的推荐流量?

    (DN15、DN20、DN25)

    2.您认为仅进行流量校准而不进行温度校准的准确性如何?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.这些管道没有推荐的仪表常数值。 您可以通过流量测试直接获取仪表常数值。 无需先获取建议值。  

    具体 取决于 传感器阻抗在温度下的变化程度。 通常情况下、它不会发生太大的变化。 如果您正在寻找工作温度介于5摄氏度至30摄氏度之间的仪表、 您只能在室温下校准仪表、在该温度范围内仍能获得良好的精度。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回复。

    但我想我让你误解了。

    我很抱歉。

    让我再次解释一下。

    我不想知道仪表常数值。

    我只是问、是否有一个建议的每直径管道流速来测量仪表常数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    哦、好的。  它应取决于仪表的流速范围。 与管道直径相关的类型。  

    我们也没有推荐的数据。 例如、对于 DN25管道、流速范围为25LPM 至40000LPM。 您可能需要在多个流速点测量仪表常数。 从25LPM 开始、可能为50LPM、100LPM 200LPM 500LPM 1000LPM 等。 在不同的流速下、仪表常数可能会有所不同。 因此、您可能需要首先在尽可能多的流速点测量仪表常数。 然后、您可以将点与类似的仪表常量值合并。 因此、您可以了解需要多少校准点。  

    此致、

    现金 Hao