This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1612:sscanf 不起作用、警告#183-D:参数与相应格式字符串转换不兼容

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1136039/msp430f1612-sscanf-not-working-warning-183-d-argument-is-incompatible-with-corresponding-format-string-conversion

器件型号:MSP430F1612

您好!

我无法使 sscanf 正常工作。

编译器说:

警告#183-D:参数与相应的格式字符串转换不兼容

sscanf (RxBuff、"%d"、PWM_GAIN_NEW);

其中:

CHAR RxBuff[20];

int PWM_GAIN_NEW = 1;

RxBuff 具有一个以零端接的数字字符串函数

sscan 运行、但 PWM_GAIN_NEW 不会更新。

请提供建议。

谢谢、

EMmett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与任何库实现的任何扫描函数一样、您需要将目标变量的地址传递到函数中、而不是传递值。

    如果您还没有考虑、另一个需要考虑的问题是接收到 RxBuff 中的数据是小端字节序还是大端字节序。 MSP430是一款小端字节序处理器、因此如果数据是以大端字节序发送的、则无法正确扫描您的值。

    sscanf(RxBuff, "%d", &PWM_gain_new);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seth、

    感谢您的快速回复。 我所需要的都是&。  

    谢谢、

    EMmett