This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6007:找不到文件 msp430fr6007.xml

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1135202/msp430fr6007-file-msp430fr6007-xml-not-found

器件型号:MSP430FR6007

Code Composer 版本9突然开始出现错误、提示未找到器件\msp430fr6007.xml。  但是、该文件在中存在

C:\ti\ccs930\ccs_base\common\targetb\devices\MSP430FR6007.xml

 此软件可在另一台计算机上正确编译和链接、但在我使用的计算机上不正确。  帮助!

如何解决此问题?

感谢您的所有帮助。

Bob Scott

bobscott@jamesport.com

214.673.1439

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、还有另一个主题已经具有相同的问题。 打败您几个小时。

    e2e.ti.com/.../msp430fr6007-ccs-issue---not-finding-msp430fr6007-xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    请给我一些时间来看看、我将在24小时内为您提供答案。

    此致、  

    Henok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    您能够在一台计算机上进行编程与在另一台计算机上进行编程似乎很奇怪。

    我假设两个器件上的 CCS 设置完全相同? 相同的 CCS 版本? 相同的编译器? 相同的工作区? 目标设置是否相同? 您能验证这一点吗?  

    您能否发送每个一直展开的工作区的片段? 我想知道是否有缺失。 仔细检查您是否拥有所有必要的头文件。  

    此致、  

    Henok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这两台计算机上的情况完全相同。  我完全不知道什么是片段。  告诉我、如果需要、我将发送-或整个工作目录。

    当我在第二台计算机上尝试时,我将工作目录从旧目录完全复制到新目录(无更改)。  我当然拥有所有".h"文件、我不知道其他文件。

    启动 CCS 并启动工作目录时、错误会立即显示。  令人困惑!!

    此致 Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、  

    发布时的正确位置? 是奇数。 您能否发布错误的屏幕截图?  

    此致、  

    Henok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该错误显示在右下角。  文件中的屏幕以及错误 statement.e2e.ti.com/.../screen.docx

    谢谢 Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    我看到、您能否共享一个 zip 文件夹以便我可以在我的一侧进行测试?  

    请发送电子邮件至 h-taffere@ti.com 

    此致、  

    Henok