This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:FRAM No2

Guru**** 2537760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1135764/msp430fr5994-fram-no2

器件型号:MSP430FR5994
我使用的是 Google Translate、因为英语不是我的母语

我使用的是 MSP430FR5994

非常感谢您的支持。

现在可与 FRAM 配合使用。

但我想再问一个问题。

当用16位写入 FRAM、用8位读取时、FF 写入奇数地址的一部分。

如果可能、我想以8位的形式写入、以8位的形式读取、但当我以8位的形式写入时、它似乎只以低8位的形式写入。

我找不到字节/字访问控制等任何器件。

请告诉我是否可以写入8位和读取8位。 此外、在仅写入16位的情况下、对于在读取8位时将0xff 写入奇数地址的现象、是否可以考虑任何因素?

希望您能回答 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加

    8位、带0x00/数据 R 数据

    16位 W DATA0/Data1 R 0x00/DATA0

    16位 W DATA0/Data1 R 8位第一个 DATA0第二个0xFF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    没有访问控制。 您可以引用 API 进行字节写入或16位或32位。

    dev.ti.com/.../node