This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67641A:MSP430F67641AIPNR 低温故障

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1021488/msp430f67641a-msp430f67641aipnr-low-temperature-failure

器件型号:MSP430F67641A

 我们在其中一种仪表设计中使用 MSP430F67641AIPNR。 最近、我们在-25至+55进行了低温测试。 在温度的正极侧、我们没有发现问题、在执行负极侧 MCU 时、无法唤醒、整个系统已关闭。  

初步观察结果是

  1. 当系统进入正常温度状态时、系统会自动恢复。
  2. 当温度为-25时、我们检查了内核电压、与正常条件(1.89V)相比、该电压未处于适当的电平(1.3V)。
  3. 对于 MCU、系统电源稳定、类似于3.3V。

还发现 以下与 MSP430F5310 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/977505/msp430f5310-start-up-failures-at-low-temperatures 类似的问题

我们无法找到这种情况的确切原因、

下面是我们为确保问题而进行的检查、

  1. 已检查所有电源轨的正确值。
  2. 未观察到 MCU 突然下降。
  3. 当电源电平正确时、在-25度时不会观察到正确的内核值。

如有任何更新和帮助、请告知我们。

此致

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    VCORE 似乎标记为0级。 与您发布的链接一样、VCORE 电平应逐步升高、直到第1~6步。 您能帮个忙来捕获波形、看看它是否卡在0级、并 检查代码卡在哪里吗?  

    请发布您的函数代码吗?

    顺便说一下、问题的数量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    请查找正常环境条件下的图像内核电压(CH2)和 VCC (CH1)。

    我将尝试尽早捕获热处理室中的波形。  

    请告诉我内核电压的行为适合环境条件吗?

    我在硬件方面工作、并将在客户处理软件部件时尝试从客户那里获取函数代码。

    请发布技术说明或指南(如果有)、以便更清楚地了解。

    有关硬件方面的更多详细信息、

    MCU 具有32.768kHz 外部晶振。 DVCC 被连接至3.3V

    此致

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    从波形中、电平一次从0上升到3。 如果它们需要更高的 VCORE、则必须逐步上升。

     客户是否尝试修改软件(分步)以查看软件是否会重复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢您提供的信息、

    您是不是要按照上面的建议在 SW 中更改 Vcore 增加值、然后再次检查低温性能?

    此致

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    是的、这是在所有温度范围内建议的一个关键步骤。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    请找到与此相同的函数代码的附加文件。

    e2e.ti.com/.../Power-up-routine.txt

    请参阅指南以继续。

    此致

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    对函数代码有什么评论?

    此致

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajeshnag,

    vore 设置函数对我来说看起来不错。 客户是否测试过在低温条件下、VCORE 是否正确地逐步提高了表单级别1至3?

    当尝试逐步增加 Vcore?时、客户是否仍然在低温下重复此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    如果我不错、

    根据功能代码、Vcore 电压应在所有温度范围内逐步升高吗? 但我在正常情况下看不到任何逐步增加、因为我之前共享了波形。

    我们将尝试在试验箱中捕获波形以进行确认。

    此致

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    如果我不错、

    根据功能代码、Vcore 电压应在所有温度范围内逐步升高吗? 但是、我之前共享了波形、但在正常条件下看不到任何逐步增加。

    我们将尝试在试验箱中捕获波形以进行确认。

    此致

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议您可以调试代码、无论它是否同时执行每句话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    为了更好地理解、如果函数代码正常、

    如果它按预期工作、那么我们应该也看到/观察环境条件下内核电压的逐步增加、对吧? 这不在当前情况下、我只能在环境条件下看到一个阶跃增加到1.9V。

    请告诉我您的想法。

    此致

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeshnag、

    是的、在客户代码中、电压应设置为1级、2级、3级。 但 在屏幕快照中、它会一步增加到1.9。  这不是预期的性能。

    TI 未发现这些器件上存在任何冷启动问题。 因此、我想软件中的某些配置可能无法正常工作、这会导致启动失败。

    您是否可以检查该程序是否按预期进行、设备的性能是否也符合预期?

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    请分享任何用于 VCORE 逐步提高比较的参考波形以进行验证? 我们是否正在正确地执行它?

    此致

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/977505/msp430f5310-start-up-failures-at-low-temperatures 、您可以看到 VCORE 逐步增加

    您的波形是否与它类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    由于我在对话之前共享的代码在 MCU 中闪存、我不会看到链接中提到的 VCORE 是分步执行的。 附加 VCORE 增大(在正常环境条件下)。 附上带波形的 PDF

    请告诉我、电源例程功能是建议的?e2e.ti.com/.../VCORE.pdf

    此致

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeshnag、

    构成您的代码、它在初始函数中具有3级步进。

    platform_set_core_voltage (1);
    platform_set_core_voltage (2);
    platform_set_core_voltage (3);

    在您的正常波形中、它看起来直接进入3级。 为什么它不用作您的代码?

    您能不能找出代码卡在哪里、我可以尝试找到原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    这是否有任何硬件依赖性?

    该引脚具有0.47uF 端接电容。 附加 MCU 部分的原理图以供参考。

    此致

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh,

    Cvcore 值正常、建议值应为0.47uF。 请参阅 数据表 5.3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    您能不能指导我调试如何继续进行正确的 VCORE 输出?

    此致

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh,

    进入调试模式、您可以添加变量、寄存器值和所需的所有信息。 逐步运行程序或设置断点以查看 如何检查它。  

    如何在 CCS 中使用调试器、请参阅  

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html#debug-view