This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:连接 MSP430器件时出错

Guru**** 2391115 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1023087/msp430fr5994-error-connecting-to-msp430-device

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: Energia

我在尝试连接到 MSP430FR5994器件时收到错误。

CCS 给出以下错误: "MSG":"COM5:无法打开器件。"、"名称":"COM5"、"类型":"错误"


Energia 给出以下错误: ERROR:MSP430:Error connecting to the target:unknown device
失败:操作已中止
选定的串行端口失败:操作已中止
不存在或您的电路板未连接

如果我尝试刷写它、我会遇到以下错误: 正在评估触发器...完成
*检查可用的 FET 调试器:
*发现 USB FET @ COM5 <-已选择
*正在初始化接口@ COM5...完成
*检查固件兼容性:
* FET 固件是最新的。
*正在读取固件版本...完成
*将 VCC 设置为3300mV...完成
正在访问设备...
#出口:16
#错误:未知设备
*正在开始目标代码执行...完成
*正在从设备断开连接...完成
*
***********************************************************************************************。
*驱动程序:已关闭(内部错误)
***********************************************************************************************。
*

在器件管理器中、端口5和6表示它们都连接到 MSP 器件、并且器件已被识别。 Tera Term 在 com 6上看到传入数据。 但我无法连接到器件。 除了 USB 外、我没有任何其他插件。 绿色 LED 指示灯亮起。 几天前、我成功连接到了它。 从那时起,唯一发生的事情就是我的计算机重新启动。 我尝试过另一台计算机、但结果相同。